Perché ETA e DoP sono importanti nella scelta degli ancoranti
Nelle applicazioni di ancoraggio, la scelta del prodotto non dipende soltanto da dimensioni, valori di carico o metodo di installazione. Anche la documentazione e lo stato della valutazione tecnica svolgono un ruolo importante per verificare che il sistema di fissaggio scelto sia adatto all’applicazione prevista.
Due dei concetti più importanti in questo ambito sono ETA e DoP. Vengono spesso citati nelle discussioni tecniche, nelle specifiche di progetto e nei controlli di conformità, ma non indicano la stessa cosa.
Nelle costruzioni in acciaio, la documentazione relativa agli ancoraggi è spesso necessaria prima che il prodotto arrivi in cantiere. Fabory aiuta i team a selezionare prodotti di ancoraggio con la corretta documentazione di supporto, riducendo i ritardi tra specifica, acquisto e installazione.
Se non è certo che un ancorante selezionato sia supportato dalla documentazione corretta, è meglio verificarlo prima dell’ordine e non dopo l’installazione.
Serve documentazione sugli ancoraggi prima dell’ordine?
Contatti Fabory per ricevere supporto sui sistemi di ancoraggio, sulla disponibilità della documentazione e sul percorso corretto per una selezione responsabile del prodotto.
Contatti il nostro teamPerché la documentazione sugli ancoraggi è importante nelle costruzioni in acciaio
Nei progetti di costruzione in acciaio e nell’edilizia, supposizioni errate sulle valutazioni tecniche o la mancanza di documentazione possono causare ritardi inutili, incertezze e rischi di conformità. Un prodotto può sembrare idoneo sulla carta, ma questo non significa automaticamente che sia supportato dal corretto percorso tecnico per l’applicazione prevista.
ETA e DoP sono importanti perché collegano la scelta del prodotto a prestazioni documentate e a un uso dichiarato. Questo è rilevante non solo per ingegneri e progettisti, ma anche per team acquisti, reparti qualità e chiunque sia responsabile dei fascicoli di progetto o della documentazione di consegna.
Comprendere il ruolo di ciascun documento aiuta a ridurre l’incertezza e supporta decisioni più sicure, dalla specifica fino alla fornitura e all’installazione.
Che cos’è un’ETA?
ETA significa European Technical Assessment, ovvero Valutazione Tecnica Europea. Questo documento fornisce una base documentata per le prestazioni di un prodotto da costruzione all’interno di un ambito di applicazione definito.
Per i sistemi di ancoraggio, un’ETA può includere informazioni importanti sull’ambito di applicazione, sulle condizioni del supporto, sulle caratteristiche prestazionali e sulla base secondo cui il prodotto può essere utilizzato nella progettazione e nella specifica.
Non si tratta quindi di una semplice dichiarazione commerciale o di una scheda prodotto di base. È un riferimento tecnico che supporta la specifica, la valutazione delle prestazioni e la verifica di conformità.
Che cos’è una DoP?
DoP significa Declaration of Performance, ovvero Dichiarazione di Prestazione. In questo documento, il produttore dichiara le prestazioni del prodotto.
Nei sistemi di ancoraggio, la DoP è importante perché offre visibilità sulle prestazioni dichiarate associate al prodotto. È uno dei documenti chiave di cui acquirenti, ingegneri e team QA possono avere bisogno durante i controlli di conformità, la preparazione dei pacchetti documentali o dei fascicoli di progetto.
Mentre l’ETA fornisce il quadro di valutazione tecnica, la DoP comunica le prestazioni dichiarate dello specifico prodotto sulla base di tale quadro.
ETA o DoP: qual è la differenza?
Questi documenti sono strettamente collegati, ma non svolgono la stessa funzione.
ETA
Valutazione tecnica per l’uso previsto
DoP
Prestazioni del prodotto dichiarate dal produttore
Il modo più semplice per comprendere la differenza è questo: l’ETA fornisce la base tecnica e l’ambito dell’uso valutato del prodotto, mentre la DoP indica le prestazioni che il produttore dichiara per quel prodotto.
Un errore comune è presumere che questi documenti siano intercambiabili. Non lo sono. Supportano parti diverse del processo di conformità e specifica.
Come ETA e DoP si applicano ai sistemi di ancoraggio
Quando si selezionano ancoranti per costruzioni in acciaio, la documentazione ETA e DoP deve essere verificata rispetto all’applicazione reale. Questo può includere il tipo di ancorante, il supporto, il caso di carico, la profondità di ancoraggio, le distanze dai bordi, l’utilizzo in calcestruzzo fessurato o non fessurato e la documentazione di progetto richiesta.
Un ancorante meccanico può avere un’ETA per l’uso in calcestruzzo fessurato, ma ciò non significa automaticamente che tutte le dimensioni, tutti i casi di carico, tutte le profondità di ancoraggio o tutte le condizioni del supporto siano coperte. Il team di progetto deve verificare che l’ambito dell’ETA, la DoP e il metodo di installazione corrispondano all’applicazione prevista.
Un prodotto può sembrare idoneo in base alla dimensione o al valore di carico, ma i documenti di supporto devono corrispondere all’uso previsto. Una verifica anticipata aiuta ingegneri, acquirenti e team QA a ridurre il rischio di problemi di specifica, documentazione mancante o ritardi nella consegna del progetto.
ETA e DoP in sintesi
Quando deve essere verificata l’ETA?
L’ETA deve far parte della revisione quando l’applicazione dipende da un uso valutato, da un ambito tecnico o dall’idoneità del prodotto per una specifica situazione di ancoraggio.
- La progettazione dipende da un uso valutato dell’ancorante
- Il supporto e i carichi richiedono conferma tecnica
- Il prodotto deve corrispondere alla specifica di progetto e all’ambito di applicazione
- I team tecnici e di conformità necessitano di una base più solida per la selezione
Quando deve essere verificata la DoP?
La DoP è particolarmente importante quando il progetto richiede informazioni sulle prestazioni dichiarate nell’ambito dell’acquisto, della revisione documentale o della preparazione della consegna.
- Il fascicolo di progetto richiede dichiarazioni di prestazione
- I team QA necessitano di evidenze relative alla dichiarazione del prodotto
- I team acquisti verificano la documentazione del prodotto prima della fornitura
- Preparazione alla consegna e tracciabilità sono importanti per il progetto
Cosa devono verificare acquirenti, ingegneri e team QA
Prima di ordinare sistemi di ancoraggio, è consigliabile verificare l’ambito di applicazione, il percorso delle prestazioni dichiarate, la disponibilità dei documenti, la coerenza dell’installazione e i requisiti del fascicolo di progetto.
Il prodotto è supportato per l’applicazione prevista?
Il team di progetto deve verificare che il sistema di ancoraggio corrisponda all’ambito tecnico richiesto per l’applicazione.
ETA e DoP sono disponibili?
La disponibilità della documentazione corretta è importante per la revisione tecnica, la sicurezza dell’acquisto e i fascicoli di progetto.
I documenti corrispondono al prodotto fornito?
I team di progetto devono evitare di basarsi su documenti generici che non corrispondono chiaramente al sistema di ancoraggio selezionato.
L’installazione corrisponde all’uso previsto?
Le prestazioni di un ancorante dipendono dall’applicazione e da un metodo di installazione coerente con la base documentata del prodotto.
Quale documentazione deve essere inserita nel fascicolo di progetto?
In molti progetti, pacchetti di conformità, documenti di consegna e documentazione QA richiedono più di un semplice codice prodotto.
Errori comuni da evitare
I problemi documentali si presentano spesso quando i team presumono che valutazione, dichiarazione e idoneità del prodotto siano tutte coperte dallo stesso documento.
Presumere che ETA e DoP siano la stessa cosa
Sono collegate, ma svolgono funzioni diverse. Una supporta la base di valutazione tecnica, l’altra indica le prestazioni dichiarate.
Affidarsi solo a informazioni generiche sul prodotto
Una scheda prodotto di base potrebbe non fornire le informazioni tecniche e dichiarative necessarie per una revisione a livello di progetto.
Non verificare se i documenti corrispondono all’applicazione
Un documento può esistere, ma ciò non significa automaticamente che copra l’applicazione richiesta o il percorso esatto del prodotto fornito.
Trascurare i requisiti del fascicolo di progetto
La documentazione mancante può causare ritardi in seguito, soprattutto quando acquisti, QA o team di consegna richiedono evidenze non raccolte nelle fasi precedenti del processo.
Come può aiutare Fabory
Fabory può supportare i clienti nella scelta dei prodotti di ancoraggio, nella disponibilità della documentazione e nella continuità della fornitura. Questo aiuta i team di progetto a collegare meglio il prodotto ordinato alle informazioni necessarie per specifica, acquisto, revisione QA e documentazione di consegna.
Selezione dei prodotti di ancoraggio
Supporto nella scelta di prodotti adatti all’applicazione di ancoraggio prevista.
Disponibilità della documentazione
Aiuto nel trovare la documentazione necessaria per revisioni, acquisti e fascicoli di consegna.
Continuità della fornitura
Disponibilità dei prodotti e continuità della fornitura per aiutare a ridurre ritardi di progetto non necessari.
Preparazione del progetto
Un percorso più completo, dalla scelta del prodotto alla relativa documentazione di progetto.
Argomenti correlati
ETA e DoP sono spesso collegate a domande più ampie sull’idoneità degli ancoranti, sulle valutazioni tecniche e sulla documentazione di progetto.
Serve aiuto per verificare la documentazione ETA o DoP?
Fabory può supportare la selezione dei prodotti, la disponibilità della documentazione e la continuità della fornitura per progetti di costruzione in acciaio. Contatti il nostro team prima dell’ordine per aiutare a evitare lacune documentali, domande sulle specifiche o ritardi di progetto.
Richiedi supporto su ETA e DoP