text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory | Masters in Fasteners

Elementi di fissaggio per la messa a terra di apparecchi elettrici – materiali, contatto e buone pratiche

Gli elementi di fissaggio di un collegamento di terra di protezione sono componenti di sicurezza. Se il giunto si allenta, si corrode o non realizza mai un contatto corretto, le parti metalliche accessibili di un apparecchio possono andare in tensione in caso di guasto.

Sceglierli bene dipende da quattro fattori: il materiale giusto, la finitura giusta, un contatto metallo su metallo pulito e un giunto che resti serrato per tutta la vita del prodotto.

Principi della messa a terra

Perché i giunti di messa a terra richiedono un approccio diverso

La maggior parte dei giunti deve solo tenere insieme i componenti. Un giunto di messa a terra deve anche condurre la corrente di guasto con una resistenza molto bassa, ogni volta, per tutta la vita dell’apparecchio. Le sue prestazioni dipendono da molto più del solo elemento di fissaggio:

  • Materiale e rivestimento dell’elemento di fissaggio
  • Finitura delle parti accoppiate, comprese verniciatura e verniciatura a polvere
  • Superficie di contatto e pressione di contatto
  • Combinazioni di metalli diversi e rischio di corrosione galvanica
  • Bloccaggio contro vibrazioni e cicli termici
  • Coppia di serraggio e relativo controllo in linea
  • Ambiente di esercizio, incluse umidità e temperatura

Un giunto corretto il primo giorno può comunque uscire dalle specifiche in esercizio se uno di questi fattori viene trascurato.

Collaudo in produzione

Come vengono provati i giunti di messa a terra

La continuità di terra viene verificata in linea di produzione con una prova di continuità di terra. Una tipica prova di routine per apparecchi secondo EN 60335-1 applica una corrente di prova superiore a 10 A da una sorgente inferiore a 12 V.

Il limite di scarto abituale è 0,1 Ω per i prodotti senza cavo di alimentazione e 0,2 Ω per i prodotti che ne sono dotati. Ogni superficie di contatto e ogni elemento di fissaggio nel percorso di terra aumenta tale resistenza, quindi il margine può essere ridotto.

Le impostazioni delle prove di routine variano in base al prodotto e all’apparecchiatura di prova. Verifica sempre i limiti rispetto alla norma vigente e alla parte 2 relativa al tuo tipo di apparecchio.

Norme e requisiti

Cosa prevede la IEC/EN 60335-1

Per gli apparecchi d’uso domestico e similare, la IEC/EN 60335-1 stabilisce le regole nell’articolo 27 (Messa a terra) e nell’articolo 28 (Viti e connessioni). Tra l’altro riguardano:

  • La protezione dei morsetti di terra contro l’allentamento accidentale
  • La prevenzione della corrosione nel contatto tra metalli diversi, come rame e alluminio
  • La garanzia che la pressione di contatto non sia trasmessa attraverso materiale isolante soggetto a ritiro o scorrimento

Progetta secondo l’edizione vigente della norma e la parte 2 relativa al tuo tipo di apparecchio, e conferma il progetto definitivo con prove.

Scelta dei materiali

Scegliere materiale e finitura

Il materiale giusto bilancia conducibilità, resistenza meccanica e resistenza alla corrosione in funzione delle parti con cui entra in contatto.

Materiale o finituraPunti di forzaAttenzione aUso tipico
OttoneBuona conducibilità e resistenza alla corrosioneResistenza meccanica inferiore all’acciaio; non serrare eccessivamenteViti dei morsetti, prigionieri di terra, dadi su sbarre
Ottone rivestito (stagnato o nichelato)Resistenza di contatto bassa e stabileIl rivestimento deve essere compatibile con il morsetto accoppiatoMorsetti e collegamenti a conduttori in rame
Acciaio zincatoAlta resistenza, basso costo, ampia disponibilitàFinitura e passivazione influiscono sulla resistenza di contattoPunti di terra sul telaio, giunti in lamiera
Acciaio inossidabile (A2, A4)Eccellente resistenza alla corrosioneResistività più elevata; grippaggio nelle filettature inox su inoxUnità esterne e ambienti umidi

Scegli la finitura insieme alle parti accoppiate. Dove rame e alluminio si incontrano, usa un materiale intermedio o un rivestimento adatto per prevenire la corrosione galvanica.

Superfici di contatto

Realizzare il contatto attraverso vernici e rivestimenti

I pannelli verniciati o verniciati a polvere sono la causa più comune di un’elevata resistenza di terra. Il rivestimento isola il giunto anche quando la vite è completamente serrata, quindi ogni punto di terra necessita di un accesso intenzionale al metallo nudo.

Nella produzione di apparecchi si utilizzano tre metodi collaudati.

Confronto rapido

I metodi di contatto in sintesi

01

Mascheratura o rimozione del rivestimento

Maschera il punto di terra prima del rivestimento, oppure rimuovi localmente il rivestimento, in modo che il morsetto sia serrato direttamente sul metallo base.

02

Rosette dentate o zigrinate

Le rosette tipo DIN 6797 e DIN 6798 penetrano i rivestimenti sottili e mordono il metallo base durante il serraggio.

03

Prigionieri di terra dedicati

Un prigioniero saldato o pressato nel telaio offre un punto di terra fisso, con il capocorda ad occhiello serrato tra rondella e dado.

Vibrazioni e cicli termici

Mantenere il giunto serrato

Gli apparecchi vibrano e si scaldano. Motori, pompe, compressori e resistenze allentano i giunti nel tempo, e ogni perdita di forza di serraggio aumenta la resistenza di contatto. Utilizza un metodo di bloccaggio adatto al giunto e alla sua temperatura di esercizio:

  • Rondelle di bloccaggio a cuneo Nord-Lock, che bloccano tramite il precarico e non tramite l’attrito
  • Dadi autobloccanti con inserto in nylon DIN 985 per le aree di assemblaggio generiche
  • Dadi autobloccanti interamente metallici, come ISO 7042 o DIN 980, vicino a resistenze, cavità del forno, teste dei compressori e altre zone calde
  • Frenafiletti liquidi o pre-applicati, che sigillano anche la filettatura contro l’umidità; utilizza gradi per alte temperature vicino alle fonti di calore

Gli inserti in nylon e i frenafiletti standard hanno limiti di temperatura, quindi verifica la loro classificazione rispetto alla temperatura massima di esercizio del giunto. Controlla anche la coppia di serraggio in linea, soprattutto con l’ottone, che si spana più facilmente dell’acciaio.

Scopri di più sugli elementi di fissaggio resistenti alle vibrazioni ›

Evitare gli errori

Errori comuni nei giunti di messa a terra

La maggior parte dei fallimenti della prova di continuità di terra in produzione deriva da poche cause evitabili:

  • Serrare un morsetto su metallo verniciato o verniciato a polvere
  • Lasciare rame e alluminio a contatto senza protezione
  • Trasmettere la pressione di contatto attraverso un componente in plastica o una rondella isolante
  • Affidarsi solo all’attrito in un giunto esposto a vibrazioni
  • Utilizzare dadi con inserto in nylon vicino a resistenze o altre zone calde
  • Serrare eccessivamente le viti in ottone spanando la filettatura
  • Scegliere un rivestimento non compatibile con il morsetto accoppiato
  • Non specificare una coppia di serraggio, o non controllarla in assemblaggio
  • Riutilizzare rosette dentate già appiattite

Ognuno di questi errori può superare una prima prova e cedere in seguito, quindi integra i controlli sia nella revisione del progetto sia nel collaudo di produzione.

Prima del rilascio

Checklist per i giunti di messa a terra

  1. Materiale conduttivo e finitura scelti in funzione delle parti accoppiate
  2. Nessun contatto rame-alluminio non protetto
  3. Contatto su metallo nudo in ogni punto di terra
  4. Metodo di bloccaggio resistente a vibrazioni e cicli termici, adatto alla temperatura di esercizio
  5. Coppia di serraggio specificata e controllata in assemblaggio
  6. Prova di continuità di terra inclusa nel collaudo di produzione

Risposte alle domande tecniche

Domande frequenti sugli elementi di fissaggio per la messa a terra

Le risposte alle domande che i progettisti di apparecchi pongono più spesso sui collegamenti di terra di protezione.

Posso usare una vite in acciaio inossidabile per un collegamento di terra?

Sì, se il giunto è progettato per questo. L’acciaio inossidabile resiste bene alla corrosione ma ha una resistività più alta dell’ottone, quindi verifica la resistenza del giunto con una prova.

Le rosette dentate impediscono l’allentamento di un giunto?

Aiutano a realizzare il contatto attraverso i rivestimenti sottili, ma da sole non sono una soluzione antivibrazione affidabile. Combinale con un metodo di bloccaggio collaudato quando il giunto è esposto a vibrazioni.

Posso usare dadi con inserto in nylon vicino alle resistenze?

Non nelle zone calde. L’inserto in nylon ha un limite di temperatura, quindi vicino a resistenze, cavità del forno e teste dei compressori usa dadi autobloccanti interamente metallici come ISO 7042 o DIN 980, oppure rondelle di bloccaggio a cuneo. Verifica la classificazione rispetto alla temperatura massima di esercizio del giunto.

Posso realizzare la messa a terra con una vite autoformante in lamiera?

È una pratica comune, perché la filettatura formata offre un buon contatto metallico. Assicurati che diametro del foro, spessore della lamiera e coppia producano una filettatura completa e salda, e conferma la resistenza con una prova.

Quale norma regola la messa a terra degli apparecchi d’uso domestico?

La IEC/EN 60335-1, principalmente l’articolo 27 (Messa a terra) e l’articolo 28 (Viti e connessioni), insieme alla parte 2 relativa al tipo specifico di apparecchio.

Perché il mio apparecchio non supera la prova di continuità di terra anche se la vite è serrata?

La causa più comune è un rivestimento tra il morsetto e il telaio. Verifica la presenza di vernice o verniciatura a polvere nel punto di contatto, poi controlla eventuale corrosione o un rivestimento non adatto.

Chiedi ai nostri specialisti tecnici

Fabory | Masters in Fasteners

Hai bisogno di aiuto con un collegamento di terra?

I giunti di messa a terra combinano requisiti elettrici, meccanici e di resistenza alla corrosione, e la scelta giusta dipende dal tuo progetto, dai materiali e dal processo produttivo.

Gli ingegneri Fabory aiutano i produttori di apparecchi a selezionare la minuteria per la messa a terra in base ai requisiti di progetto e di prova, e il nostro laboratorio accreditato può verificare le caratteristiche dei prodotti.

Creating peace of mind.

Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.