Dopo aver visitato il magazzino centrale Fabory di Tilburg, VDL Translift ha deciso di introdurre una soluzione simile per la gestione delle scorte nel proprio ambiente produttivo. Nel 2024, l’azienda ha implementato Fabory Logic, combinando la gestione delle scorte con sistemi a uno e due contenitori per garantire la disponibilità degli elementi di fissaggio in tutte le proprie attività.
Oggi il sistema è utilizzato in 19 sedi VDL. Gli specialisti Fabory visitano le sedi ogni settimana per monitorare e rifornire le scorte, consentendo ai dipendenti VDL di dedicare meno tempo alla gestione delle scorte e alla ricerca degli elementi di fissaggio e più tempo alle principali attività di assemblaggio.
Risultati in sintesi
19 sedi
Sedi VDL dotate di soluzioni Fabory Logic per la gestione delle scorte.
1 contenitore + 2 contenitori
Una combinazione di metodi di rifornimento per elementi di fissaggio standard e critici.
Ogni settimana
Visite Fabory per monitorare e rifornire le scorte di elementi di fissaggio.
La sfida: garantire la disponibilità degli elementi di fissaggio per la produzione
VDL Translift sviluppa e produce veicoli a caricamento laterale, compattatori a vite e sistemi interrati per la raccolta dei rifiuti. Grazie al proprio reparto di ingegneria, l’azienda gestisce l’intero processo, dalla progettazione fino al prodotto finito.
Questi veicoli e sistemi richiedono viti, dadi e altri elementi di fissaggio durante l’intero processo di assemblaggio. Disporre dei componenti corretti nel momento in cui servono è quindi fondamentale per mantenere efficiente la produzione.
Nei periodi di maggiore attività, in passato i dipendenti dovevano cercare le viti mancanti o attendere consegne urgenti. VDL desiderava un approccio più strutturato che riducesse il tempo dedicato dai dipendenti alla gestione delle scorte di elementi di fissaggio e alla ricerca dei componenti.
Fabory Logic in 19 sedi
Dopo aver visto la soluzione Fabory per la gestione delle scorte durante una visita al magazzino centrale di Tilburg, VDL Translift ha deciso di introdurre il concetto nel proprio ambiente produttivo.
L’implementazione è iniziata nel 2024. VDL ha investito in nuovi sistemi di scaffalatura, mentre gli specialisti Fabory hanno iniziato a visitare le sedi ogni settimana per monitorare e rifornire le scorte. Da allora, la soluzione è stata estesa a 19 sedi VDL.
Invece di utilizzare un unico metodo di rifornimento per tutti gli elementi di fissaggio, VDL combina sistemi a uno e due contenitori in base alle esigenze del singolo articolo.
Rifornimento a un contenitore per gli articoli standard
Per il rifornimento regolare, ogni articolo viene stoccato in un singolo contenitore. Fabory controlla e rifornisce le scorte a intervalli regolari.
Durante la visita settimanale, l’addetto Fabory scansiona i contenitori e si assicura che quelli vuoti vengano riforniti con la consegna successiva.
Questo riduce il carico di lavoro dei dipendenti VDL legato alla gestione delle scorte e affida a Fabory la responsabilità del monitoraggio e del rifornimento periodici.
Gestione a due contenitori per gli elementi di fissaggio critici
Per gli articoli critici, VDL utilizza un sistema a due contenitori. Ogni articolo dispone di due contenitori, in modo che il secondo possa fungere da scorta di sicurezza mentre il primo viene rifornito.
|
|
|
|
Meno tempo dedicato alla ricerca degli elementi di fissaggio
Grazie agli elementi di fissaggio organizzati nelle scaffalature Fabory e al rifornimento gestito in modo proattivo, i dipendenti VDL dedicano meno tempo alla gestione delle scorte e alla ricerca dei componenti.
Ciò consente ai dipendenti di dedicare più tempo alle principali attività di assemblaggio e contribuisce a rendere più fluidi i processi produttivi nelle sedi coinvolte.
Meno fasi di assemblaggio con Lubrinox
Nell’ambito dell’implementazione, VDL ha inoltre aggiunto al proprio assortimento gli elementi di fissaggio Lubrinox.
Lubrinox integra la lubrificazione direttamente nella soluzione di fissaggio, eliminando la necessità di applicare manualmente il lubrificante durante l’assemblaggio. Per VDL, questo significa meno operazioni aggiuntive e un processo di assemblaggio più efficiente.
“Il fattore decisivo per noi è stato il fatto che Fabory offra un’ampia gamma di soluzioni logistiche, un assortimento esteso con numerosi articoli disponibili a magazzino o con tempi di consegna brevi e che includa Lubrinox nella propria offerta. Questo ci consente di eliminare ulteriori fasi durante l’assemblaggio. L’intero progetto si è svolto senza problemi e possiamo davvero definirlo un successo. Ora guardiamo con interesse a ciò che ci riserverà il futuro.”
Michel Dingemans
Responsabile di Stabilimento, VDL Translift
Il risultato: rifornimento strutturato degli elementi di fissaggio in 19 sedi
VDL Translift combina oggi la gestione delle scorte con sistemi a uno e due contenitori in 19 sedi, supportata da visite settimanali degli specialisti Fabory.
Gli articoli standard possono essere gestiti tramite un rifornimento programmato con un singolo contenitore, mentre il sistema a due contenitori fornisce una scorta di sicurezza aggiuntiva per gli elementi di fissaggio critici. Insieme, questi sistemi contribuiscono a ridurre al minimo il rischio di esaurimento delle scorte e il tempo che i dipendenti VDL dedicano alla gestione delle scorte o alla ricerca dei componenti.
L’utilizzo di Lubrinox contribuisce inoltre a ridurre le operazioni di lubrificazione manuale durante l’assemblaggio, estendendo i vantaggi in termini di efficienza oltre la gestione delle scorte e fino al processo produttivo stesso.
|
Rifornimento più intelligente degli elementi di fissaggio Fabory Logic può semplificare la gestione delle vostre scorte di elementi di fissaggio?Fabory Logic combina una gestione strutturata delle scorte, un rifornimento regolare e soluzioni adattate all’importanza e al consumo dei singoli elementi di fissaggio e componenti di classe C. Contatta uno specialista Fabory |