text.skipToContent text.skipToNavigation
VALLKER

Nel 2022, il produttore di stufe Váll-Ker Ltd. ha iniziato a cercare una nuova soluzione per la gestione delle scorte dopo aver ampliato la propria capacità produttiva. Con sede a Makó, in Ungheria, l’azienda produce oggi tra 36.000 e 40.000 stufe all’anno.

Dopo un processo di selezione dei fornitori, Váll-Ker ha scelto Fabory. L’azienda ha quindi implementato Fabory Logic insieme a un sistema VAS di etichettatura e codici a barre, per gestire l’aumento del volume delle merci in entrata e semplificare la logistica interna.

Risultati in sintesi

36.000–40.000

Stufe prodotte ogni anno da Váll-Ker a Makó, in Ungheria.

Basato su codici a barre

Ricevimento merci supportato da codici articolo e codici a barre specifici del cliente.

Meno inserimento manuale

L’inserimento manuale dei dati in magazzino è ridotto al minimo, con un risparmio di tempo e una riduzione del rischio di errori amministrativi.

Produzione di Váll-Ker supportata dalle soluzioni Fabory Logic per codici a barre ed etichettatura

La sfida: aumento del volume delle merci in entrata dopo l’espansione della produzione

L’espansione della produzione di Váll-Ker ha reso più complesso il processo logistico interno e ha aumentato il volume delle merci in entrata che dovevano essere gestite in modo efficiente.

L’azienda aveva quindi bisogno di una soluzione in grado di semplificare il ricevimento merci e ridurre le attività amministrative manuali di magazzino legate alla gestione delle consegne.

Soluzione Fabory Logic VAS per etichettatura e codici a barre

Váll-Ker ha implementato tramite Fabory Logic un sistema VAS di etichettatura. Ogni confezione viene rietichettata con il codice articolo interno di Váll-Ker e il relativo codice a barre.

La documentazione di consegna include inoltre il codice a barre del numero d’ordine del cliente, il numero del documento di consegna Fabory e la quantità consegnata per ciascun articolo.

In questo modo, gli addetti al magazzino dispongono delle informazioni necessarie per gestire le merci in entrata direttamente tramite il sistema interno di Váll-Ker.

Come funziona il processo con codici a barre

1

Etichettatura specifica del cliente

Ogni confezione viene rietichettata con il codice articolo interno di Váll-Ker e il relativo codice a barre.

2

Dati di consegna inclusi

Il documento di consegna include il codice a barre dell’ordine del cliente, il numero del documento di consegna Fabory e la quantità consegnata per ciascun articolo.

3

Scansione al ricevimento

Codici e quantità possono essere scansionati direttamente nel sistema interno di Váll-Ker durante il ricevimento delle merci.

4

Supporto alla logistica interna

I codici articolo specifici del cliente riportati sulle confezioni contribuiscono a rendere più efficiente la logistica interna.

Ricevimento merci più rapido e preciso

Il sistema di codici a barre ha ridotto significativamente il carico di lavoro legato alla gestione dell’aumento del volume delle merci in entrata presso Váll-Ker.

Il ricevimento delle merci può ora essere gestito scansionando codici e quantità direttamente nel sistema interno. In questo modo, il processo è diventato più rapido, preciso e trasparente.

Anche la necessità di inserire manualmente i dati da parte degli addetti al magazzino è stata ridotta al minimo, con un risparmio di tempo e una riduzione del rischio di errori amministrativi.

Logistica interna più efficiente

I codici articolo specifici del cliente riportati sulle confezioni consentono a Váll-Ker di identificare più facilmente i prodotti all’interno dei propri processi interni.

Insieme al ricevimento merci basato sui codici a barre, questo contribuisce a rendere più efficiente il processo logistico interno durante il flusso delle merci in entrata all’interno dell’azienda.

“Durante l’intero processo, il team Fabory ha collaborato con noi come un partner affidabile. L’implementazione si è svolta senza difficoltà e hanno risposto in modo rapido e flessibile alle domande o alle richieste di modifica. Si è distinto anche il loro supporto proattivo, che ha reso significativamente più semplice sia l’implementazione sia il regolare funzionamento del sistema.”

Andrea Matuszka
Responsabile Acquisti, Váll-Ker Ltd.

Il risultato: meno attività amministrative manuali e un processo di ricevimento merci più chiaro

Fabory Logic e il sistema VAS con codici a barre aiutano Váll-Ker a gestire l’aumento del volume delle merci in entrata generato dall’espansione della capacità produttiva.

La rietichettatura a livello di confezione, le informazioni di consegna basate sui codici a barre e il ricevimento merci tramite scansione riducono le attività amministrative manuali in magazzino e supportano un processo più rapido, preciso e trasparente.

I codici articolo specifici del cliente supportano inoltre la logistica interna di Váll-Ker anche dopo il ricevimento delle merci.

Gestione più intelligente delle merci in entrata

Fabory Logic può semplificare il vostro processo di ricevimento merci?

Fabory Logic può supportare l’etichettatura specifica del cliente, il ricevimento merci basato sui codici a barre e una logistica interna più efficiente.

Contatta uno specialista Fabory
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.