Presso lo stabilimento Twin Disc di Nivelles, in Belgio, la gestione dei prodotti Loctite utilizzati frequentemente richiedeva un approccio più efficiente. L’elevato consumo, l’ampia gamma di prodotti e un processo manuale di gestione delle scorte facevano sì che i dipendenti dedicassero tempo prezioso al monitoraggio dei livelli di stock e all’organizzazione dei rifornimenti.
Con l’introduzione di Fabory Logic, Twin Disc ha automatizzato parti fondamentali del proprio processo di gestione delle scorte. Il consumo viene monitorato, il rifornimento viene attivato automaticamente e i prodotti Loctite possono ora essere completamente reintegrati entro un massimo di 48 ore.
Risultati in sintesi
48 ore
Tempo massimo per il completo rifornimento con la soluzione Fabory Logic.
Automatizzato
Il monitoraggio e il rifornimento automatici riducono la necessità di una gestione manuale delle scorte.
Più prevedibile
Una maggiore visibilità contribuisce a garantire una fornitura più stabile e affidabile dei prodotti essenziali.
La sfida: una gestione manuale delle scorte che richiedeva molto tempo
I prodotti Loctite vengono utilizzati regolarmente presso lo stabilimento Twin Disc di Nivelles. La combinazione di un consumo elevato e di un’ampia gamma di prodotti faceva sì che il mantenimento di livelli di stock adeguati richiedesse controlli frequenti.
Il precedente processo di gestione delle scorte era in gran parte manuale. I dipendenti dovevano monitorare le scorte, identificare quando i prodotti stavano per esaurirsi e avviare nuovi ordini. Questo rendeva la gestione delle scorte dispendiosa in termini di tempo e creava una dipendenza non necessaria dai singoli dipendenti per mantenere il processo operativo.
Il metodo precedente prevedeva inoltre un tempo minimo di consegna di circa due settimane. Per prodotti utilizzati regolarmente nelle attività operative, ciò aumentava la pressione sulla pianificazione e rendeva ancora più importante mantenere livelli di stock adeguati.
Disponibilità affidabile dei prodotti in un ambiente industriale esigente
Twin Disc opera dal 1962 nello sviluppo e nella produzione di sistemi di propulsione marina per diversi mercati, tra cui nautica da diporto, imbarcazioni da lavoro e altre applicazioni industriali. L’azienda opera a livello globale e stabilisce standard elevati in termini di affidabilità e disponibilità dei componenti.
Presso il sito di Nivelles, un accesso affidabile ai prodotti utilizzati quotidianamente dai dipendenti favorisce un lavoro efficiente e aiuta a prevenire interruzioni non necessarie. Migliorare la gestione delle scorte non significava quindi soltanto ridurre il lavoro amministrativo. Significava anche rendere la disponibilità dei prodotti più affidabile e prevedibile.
Automatizzare il rifornimento con Fabory Logic VMI
Fabory Logic fornisce a Twin Disc una soluzione Vendor Managed Inventory (VMI) che aiuta ad automatizzare il monitoraggio delle scorte e il rifornimento.
In una delle sedi Twin Disc, i prodotti vengono conservati in un sistema di armadi Fabory Logic. Il consumo viene registrato man mano che i prodotti vengono utilizzati e i livelli di stock possono essere monitorati senza che i dipendenti debbano effettuare ripetuti controlli manuali.
Quando è necessario un rifornimento, il processo viene attivato automaticamente. Ciò crea un flusso di prodotti più efficiente da Fabory fino al punto di utilizzo, riducendo al contempo il lavoro amministrativo associato alla gestione tradizionale delle scorte.
L’automazione di questi processi riduce gli interventi manuali, migliora la visibilità sui consumi e aiuta a garantire che i prodotti vengano riforniti in tempo.
Da tempi di consegna di due settimane a un rifornimento entro 48 ore
Il cambiamento ha ridotto significativamente il ciclo di rifornimento. Con il precedente metodo di lavoro, Twin Disc doveva considerare un tempo minimo di consegna di circa due settimane. Con Fabory Logic, il rifornimento completo può ora essere effettuato entro un massimo di 48 ore.
Questo processo più rapido e automatizzato contribuisce a creare una supply chain più efficiente, nella quale i prodotti essenziali sono disponibili quando i dipendenti ne hanno bisogno. Riduce inoltre in modo significativo la dipendenza da un singolo dipendente responsabile del monitoraggio delle scorte, dell’approvazione delle necessità o dell’avvio di nuovi ordini.
“La nostra gestione delle scorte è diventata molto più stabile e prevedibile.”
Justine Falh
Supply Chain Manager, Twin Disc
Una maggiore visibilità sui consumi, combinata con il rifornimento automatico, significa che il team Twin Disc non deve più gestire attivamente le scorte nello stesso modo di prima. I prodotti rimangono disponibili mentre il processo richiede significativamente meno interventi manuali.
Rifornimento automatizzato dei prodotti Loctite in due sedi
I prodotti Loctite vengono forniti a due sedi Twin Disc. Una sede utilizza un armadio Fabory Logic, mentre la seconda utilizza un armadio già esistente, consentendo di adattare la soluzione alle esigenze di ciascuna area.
Questo dimostra come il Vendor Managed Inventory possa essere integrato in un ambiente di lavoro esistente. L’obiettivo è creare un processo di rifornimento efficiente che si adatti alle attività operative del cliente.
Per Twin Disc, ciò significa una maggiore visibilità, meno tempo dedicato alla gestione delle scorte e una fornitura più affidabile dei prodotti essenziali alle persone che ne hanno bisogno.
Fabory Logic può migliorare la gestione delle vostre scorte?
Gestire manualmente elementi di fissaggio e componenti C utilizzati frequentemente può sottrarre tempo prezioso alle attività principali. Fabory Logic combina la visibilità delle scorte con il rifornimento automatico per contribuire a ridurre la gestione manuale e migliorare la disponibilità dei prodotti.
Le soluzioni possono essere adattate a diversi prodotti, modelli di consumo e ambienti di lavoro, aiutando i produttori a creare un processo di gestione delle scorte che favorisca una maggiore efficienza e continuità delle forniture.
Volete scoprire se la gestione automatizzata delle scorte potrebbe migliorare le vostre attività? Parlate con uno specialista Fabory per individuare l’approccio più adatto alle vostre esigenze.