text.skipToContent text.skipToNavigation
Life & Mobility wheelchair user representing mobility and independence

Presso Life & Mobility a Doetinchem, efficienza, chiarezza e affidabilità sono elementi importanti dell’ambiente produttivo. L’azienda sviluppa sedie a rotelle e scooter per la mobilità innovativi e ha installato undici unità di scaffalatura con sistema a due contenitori, abbinate a un Fabory Logic RFID Dropbox, per supportare la gestione delle scorte direttamente nell’area di produzione.

L’installazione comprende ora oltre dodici metri di scaffalature con sistema a due contenitori. Quando il primo contenitore è vuoto, l’operatore lo inserisce nell’RFID Dropbox. Il sistema registra automaticamente il consumo e attiva il rifornimento, mentre la produzione può continuare utilizzando il secondo contenitore.

Risultati in sintesi

11

Unità di scaffalatura con sistema a due contenitori installate nell’area di produzione di Life & Mobility.

12+ metri

Di scaffalature con sistema a due contenitori a supporto della gestione delle scorte in produzione.

Automatico

La registrazione dei consumi e il rifornimento vengono attivati tramite l’RFID Dropbox.

Scaffalature Fabory Logic con sistema a due contenitori e gestione RFID delle scorte presso Life & Mobility

Semplificare la gestione delle scorte nell’area di produzione

Life & Mobility ha scelto una combinazione di scaffalature con sistema a due contenitori e tecnologia RFID per supportare il proprio processo produttivo. Il sistema è progettato in modo che un secondo contenitore rimanga disponibile quando il primo si svuota.

Ciò significa che i dipendenti non devono creare manualmente un ordine quando un contenitore deve essere rifornito. La restituzione del contenitore vuoto tramite l’RFID Dropbox registra invece il consumo e avvia automaticamente il processo di rifornimento.

Questo approccio aiuta a mantenere disponibili gli articoli a stock, riducendo al contempo il lavoro manuale necessario per gestire il rifornimento.

Come funziona il processo RFID con sistema a due contenitori

1

Utilizza il primo contenitore

Durante la normale produzione, i componenti vengono prelevati dal primo contenitore.

2

Restituisci il contenitore vuoto

Quando il primo contenitore è vuoto, l’operatore lo inserisce nell’RFID Dropbox.

3

Il rifornimento viene attivato

Il sistema RFID registra il consumo e attiva automaticamente il rifornimento.

4

Continua con il secondo contenitore

La produzione continua utilizzando il secondo contenitore mentre viene organizzato il rifornimento.

Risparmio di tempo e maggiore disponibilità delle scorte

Life & Mobility identifica tre risultati chiari del nuovo sistema: risparmio di tempo in produzione, prevenzione delle carenze di stock e un ambiente di lavoro pulito e ben organizzato.

La combinazione di scaffalature con sistema a due contenitori e rifornimento attivato tramite RFID elimina la necessità di effettuare ordini manuali quando viene restituito un contenitore vuoto. Il secondo contenitore rimane disponibile per la produzione mentre il processo di rifornimento è in corso.

“Con il nuovo sistema risparmiamo tempo, evitiamo carenze di stock e manteniamo un’officina dall’aspetto professionale.”

Bastiaan van der Post
Buyer tattico, Life & Mobility

Un ambiente di produzione pulito e professionale

L’installazione è stata progettata tenendo conto sia della funzionalità sia dell’aspetto. Le unità di scaffalatura sono personalizzate con il logo Life & Mobility, contribuendo a integrarle in un ambiente di lavoro professionale e ben organizzato.

Un team di merchandiser Fabory ha realizzato l’installazione in collaborazione con il Solution Engineer Raymond van Dongen. Il lavoro congiunto con il team di produzione di Life & Mobility ha permesso di ridurre al minimo le interruzioni, consentendo alla produzione di proseguire durante l’installazione.

Il risultato: meno ordini manuali e maggiore disponibilità delle scorte

Le undici unità di scaffalatura e l’RFID Dropbox offrono a Life & Mobility un metodo strutturato per gestire il rifornimento su oltre dodici metri di scaffalature con sistema a due contenitori.

Quando un contenitore si svuota, la restituzione tramite l’RFID Dropbox registra automaticamente il consumo e avvia il rifornimento. I dipendenti possono continuare a lavorare con il secondo contenitore invece di creare manualmente un ordine.

Per Life & Mobility, il risultato è un sistema che fa risparmiare tempo in produzione, aiuta a prevenire carenze di stock e favorisce un ambiente di lavoro pulito e ben organizzato.

Rifornimento automatizzato delle scorte

Fabory Logic RFID può semplificare la gestione delle tue scorte?

Fabory Logic RFID può registrare automaticamente i contenitori restituiti e attivare il rifornimento, riducendo il lavoro manuale necessario per la gestione delle scorte.

Contatta uno specialista Fabory Scopri Fabory Logic RFID
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.