text.skipToContent text.skipToNavigation
Ganz Electric Header

Nel 2022, Ganz Transformers and Electric Rotating Machines ha iniziato a cercare un nuovo fornitore di elementi di fissaggio. Dopo aver definito gli articoli necessari, Fabory ha implementato Fabory Logic in quattro sedi Ganz, creando e mantenendo uno stock di 30 articoli speciali e 180 articoli standard.

Fabory gestisce lo stock di questi piccoli elementi di fissaggio utilizzando una combinazione di sistemi a un contenitore e a due contenitori, riducendo il tempo che i dipendenti di Ganz Electric devono dedicare alla gestione dei componenti C.

Risultati in sintesi

4

Sedi Ganz supportate dalla soluzione di gestione delle scorte Fabory Logic.

210 articoli

30 articoli speciali e 180 articoli standard gestiti all’interno del sistema Fabory Logic.

1 contenitore + 2 contenitori

Metodi di gestione delle scorte utilizzati per i materiali di consumo abituali e per determinati elementi di fissaggio critici.

Gestione delle scorte di elementi di fissaggio con Fabory Logic presso Ganz Electric

La sfida: mantenere disponibili gli elementi di fissaggio in più sedi

Ganz Electric produce trasformatori, strutture in acciaio, motori e generatori per la produzione e la distribuzione di energia. Questi prodotti presentano numerosi punti di fissaggio, rendendo importante la disponibilità dei bulloni, dei dadi e degli altri elementi di fissaggio corretti nell’area di assemblaggio.

Ganz Electric dispone inoltre di un proprio reparto di ingegneria ed è in grado di implementare rapidamente modifiche progettuali. È quindi importante che i componenti necessari siano disponibili quando servono in produzione.

Una gestione efficiente di questi piccoli componenti C supporta quindi il processo produttivo quotidiano.

Fabory Logic in quattro sedi Ganz

Fabory ha implementato Fabory Logic in quattro sedi Ganz. La soluzione comprende 30 articoli speciali e 180 articoli standard.

Fabory si occupa della gestione delle scorte di questi piccoli elementi di fissaggio, utilizzando sistemi a un contenitore e a due contenitori come parte del processo di rifornimento.

Rifornimento a un contenitore per i materiali di consumo abituali

I materiali di consumo abituali vengono gestiti tramite un sistema a un contenitore. Ogni articolo dispone di un contenitore dedicato, che viene controllato periodicamente e rifornito da un merchandiser Fabory.

Un merchandiser Fabory visita settimanalmente le sedi per scansionare i contenitori e riempire o sostituire quelli vuoti. In questo modo si riduce la necessità che i dipendenti di Ganz Electric gestiscano e ordinino personalmente questi componenti C.

Gestione a due contenitori per gli elementi di fissaggio critici

Determinati elementi di fissaggio critici vengono gestiti tramite un sistema a due contenitori. Ogni articolo viene stoccato in due contenitori, creando una scorta di sicurezza tra il consumo e il rifornimento.

Non appena il primo contenitore è vuoto, questo funge da segnale per generare automaticamente un nuovo ordine. La produzione può quindi passare al secondo contenitore, che garantisce una scorta di sicurezza fino all’arrivo del nuovo stock.

Questo approccio a due contenitori, noto anche come sistema kanban, aiuta Ganz Electric a mantenere il livello di stock necessario per gli elementi di fissaggio critici.

Gestione delle scorte con sistemi a uno e due contenitori

Materiali di consumo abituali

Sistema a un contenitore

Un singolo contenitore viene controllato durante la visita settimanale del merchandiser Fabory e rifornito quando necessario.

Elementi di fissaggio critici

Sistema a due contenitori

Quando il primo contenitore è vuoto, viene generato automaticamente un nuovo ordine, mentre il secondo contenitore garantisce una scorta di sicurezza fino all’arrivo del nuovo stock.

Meno tempo dedicato alla gestione dei componenti C

Prima dell’implementazione di Fabory Logic, durante i periodi di maggiore attività i dipendenti potevano perdere tempo cercando bulloni mancanti o aspettando consegne urgenti.

Con gli elementi di fissaggio necessari organizzati nei contenitori Fabory e il rifornimento gestito tramite sistemi a uno e due contenitori, i dipendenti di Ganz Electric dedicano meno tempo alla gestione di questi piccoli componenti.

Questo consente loro di dedicare più tempo alle attività produttive.

Gestione strutturata delle scorte in quattro sedi

L’implementazione presso Ganz Electric combina due metodi di gestione delle scorte all’interno della stessa soluzione Fabory Logic. I materiali di consumo abituali vengono gestiti tramite il sistema a un contenitore, mentre determinati elementi di fissaggio critici vengono gestiti tramite il sistema a due contenitori.

Fabory supporta entrambi gli approcci attraverso una gestione regolare delle scorte e il rifornimento in tutte e quattro le sedi Ganz.

Il risultato: meno gestione delle scorte per i dipendenti Ganz

Fabory Logic offre a Ganz Electric una gestione strutturata delle scorte per 30 articoli speciali e 180 articoli standard in quattro sedi.

Le visite settimanali dei merchandiser Fabory, lo stoccaggio organizzato nei contenitori e i sistemi a uno e due contenitori riducono il tempo che i dipendenti di Ganz Electric devono dedicare alla gestione dei componenti C.

La soluzione aiuta inoltre a mantenere disponibili gli elementi di fissaggio necessari nell’area di assemblaggio, permettendo ai dipendenti di concentrarsi sulle loro principali attività produttive.

Gestione delle scorte dei componenti C

Fabory Logic può semplificare la gestione delle scorte dei tuoi elementi di fissaggio?

Fabory Logic combina gestione delle scorte, rifornimento strutturato e supporto in loco per ridurre il lavoro manuale necessario alla gestione degli elementi di fissaggio e dei componenti C utilizzati frequentemente.

Contatta uno specialista Fabory Scopri Fabory Logic
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.