Il 20 settembre 2019, un camion militare Bedford QLD del 1942 restaurato, di proprietà di Ernest Donders di Helmond, è stato gravemente danneggiato da un incendio durante un convoglio della Liberation Task Force a Groesbeek, nei Paesi Bassi.
Il camion è bruciato completamente fino al telaio, lasciando Donders di fronte a un importante progetto di restauro. La ricostruzione del veicolo ha richiesto anni di lavoro e la ricerca di ricambi difficili da reperire. Quando sono stati necessari bulloni e dadi inglesi specifici per rimontare i pannelli in acciaio della carrozzeria, Frencken Group di Eindhoven ha contribuito a mettere in contatto il progetto con Fabory.
Il restauro in sintesi
1942
Anno di produzione del camion militare Bedford QLD.
~15.000 €
Danno stimato dopo che il veicolo è stato distrutto dall’incendio.
M8x15
Bulloni esagonali in acciaio forniti con rondelle piane e rondelle elastiche per il restauro.
Un raro veicolo militare dell’epoca bellica
Ernest Donders è il quinto proprietario del Bedford QLD. L’esercito britannico utilizzò il camion più di 80 anni fa durante la liberazione dei Paesi Bassi.
Dopo la Seconda guerra mondiale, il veicolo finì in Danimarca, prima di essere successivamente riportato nei Paesi Bassi da un collezionista.
Prima dell’incendio, il Bedford era già stato completamente restaurato. Donders stima che oggi ne rimangano soltanto una decina nei Paesi Bassi, e che forse solo la metà sia ancora funzionante.
L’incendio che ha dato inizio a un secondo restauro
Durante il convoglio della liberazione del 2019, il camion prese improvvisamente fuoco. La causa rimane sconosciuta. Il sacco a pelo, il letto e l’attrezzatura nella parte posteriore del veicolo presero rapidamente fuoco e il Bedford bruciò fino al telaio.
Donders e gli altri passeggeri riuscirono a mettersi in salvo, riportando soltanto lievi ustioni. I danni al camion furono stimati in circa 15.000 € e il veicolo non era assicurato contro i danni da incendio.
Anni dedicati alla ricostruzione e alla ricerca dei ricambi
Quasi cinque anni dopo l’incendio, Donders stava ancora lavorando alla ricostruzione del Bedford da tre tonnellate.
La ricerca di ricambi adatti è stata una delle fasi più lunghe del restauro e ha richiesto diversi anni. La rarità e l’età del veicolo hanno reso particolarmente difficile reperire i componenti corretti.
“Questo Bedford era il secondo esemplare completamente restaurato più antico prima che tutto andasse così terribilmente storto.”
Ernest Donders
Proprietario del Bedford QLD
Trovare gli elementi di fissaggio giusti per il restauro
Quando è arrivato il momento di rimontare i pannelli in acciaio della carrozzeria, Donders aveva bisogno di bulloni e dadi inglesi specifici adatti al restauro.
Tramite Frencken Group di Eindhoven, Fabory ha fornito bulloni esagonali in acciaio M8x15 insieme a rondelle piane e rondelle elastiche.
Questi componenti hanno permesso a Donders di continuare a lavorare sul Bedford e di portare avanti il lungo progetto di restauro.
Elementi di fissaggio specifici per progetti specialistici
Il restauro del Bedford QLD dimostra come anche un piccolo elemento di fissaggio possa diventare fondamentale quando si lavora su un veicolo raro o storico.
Nei progetti di restauro e ingegneria, trovare le dimensioni, i materiali e i componenti associati corretti può essere importante tanto quanto reperire i componenti più grandi del progetto.
Fabory offre un’ampia gamma di elementi di fissaggio per applicazioni industriali, ingegneristiche e specialistiche.
|
Elementi di fissaggio per progetti specialistici Cerchi un elemento di fissaggio specifico per un progetto di restauro o ingegneria?Fabory fornisce un’ampia gamma di elementi di fissaggio per applicazioni industriali, ingegneristiche e specialistiche. Contatta uno specialista Fabory |