text.skipToContent text.skipToNavigation

Centro de conocimientos especializados

      Calidad & Técnico
      Cadenas 3D Portal
      Información técnica

         Acero
         Acero inoxidable
         Tratamientos de superficie
         Aflojamiento y bloqueo

            Una buena fijación es la mitad del trabajo
            La interacción de fuerzas en una unión roscada
            ¿Porque las uniones roscadas se aflojan?
            Aflojamiento debido a la relajación o la deformación
            Auto aflojamiento
            Bloqueo de las uniones roscadas
            Conclusión

         Artículos de fijacción de pulgadas
         Anclaje
         Tablas de conversión

      Surtido

 Auto aflojamiento

Dos fenómenos son la razón de que una unión roscada “se afloje por si misma “:
• El torque interno.
• La ocurrencia de desplazamientos bajo el efecto de una carga transversal.
 
El par de desapriete interno se produce porque la fuerza de fijación en una unión roscada, quiere que la tuerca deslice a lo largo del paso de la rosca. Sin fricción en la superficie de apoyo de la tuerca e la rosca, no es posible mantener la fuerza de apriete en la unión roscada.
 
Cuanto mayor sea precarga y el ángulo de la rosca, mayor será el par de desapriete interno. 
 
Utilizamos la siguiente fórmula: 
 
 
Mli es el torque interno de desapriete, Fv es le precarga y P es el paso de roscas.
 
En general, sin embargo, la fricción entre las superficies de contacto es suficientemente elevada para que el torque interno de desapriete, sólo sea importante si las fuerzas transversales actúan en la unión.
 
La fricción que es generado por la fuerza de apriete desaparece solamente si hay movimiento relativo entre las superficies de la cabeza del tornillo o tuerca y los miembros estructurales. Este es el caso, si los tornillos son insuficientemente elásticos para absorber el movimiento relativo entre las piezas fijadas.
Si ocurre desplazamiento, con cualquier cambio en la dirección de la carga, la fricción también será nula. En ese momento, el par de desapriete interno hará que la tuerca o el tornillo, giren en relación uno al otro.
 
En resumen
Con el fin de impedir que una unión roscada se afloje, se pueden tomar las siguientes medidas:
• Aplique una precarga alta, como resultado, habrá menos probabilidades de desplazamiento transversal.
• Asegúrese de que haya una conexión flexible, proporcionando una relación longitud/diámetro elevada: lk/D ≥ 5. El movimiento relativo permisible se vuelve mayor como resultado.
• Prevenir que los miembros estructurales se desplacen utilizando tornillos de apoyo, pasadores y conectores.
• Aumente la fricción entre las superficies de contacto aplicando revestimientos o aumente la rugosidad de las superficies.
 
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.