text.skipToContent text.skipToNavigation

Centro de conocimientos especializados

      Calidad & Técnico
      Cadenas 3D Portal
      Información técnica

         Acero
         Acero inoxidable
         Tratamientos de superficie
         Aflojamiento y bloqueo

            Una buena fijación es la mitad del trabajo
            La interacción de fuerzas en una unión roscada
            ¿Porque las uniones roscadas se aflojan?
            Aflojamiento debido a la relajación o la deformación
            Auto aflojamiento
            Bloqueo de las uniones roscadas
            Conclusión

         Artículos de fijacción de pulgadas
         Anclaje
         Tablas de conversión

      Surtido

Bloqueo de las uniones roscadas

 

Desgraciadamente, las medidas estructurales anteriormente mencionadas no siempre son viables en la práctica. Muchas veces una precarga alta no puede ser garantizada, por ejemplo, porque no tenemos equipos de montaje precisos, mientras que los coeficientes de fricción deben ser controlables.
Por razones estéticas o debido a la falta de espacio en muchos casos, es difícil crear una longitud de apriete suficiente, y así, hacer la unión más elástica.
 
Es por eso que se han desarrollado innumerables productos que prometen eliminar completamente o en parte el riesgo de que las uniones se aflojen.
 
Sin embargo, los resultados obtenidos en una máquina Junkers muestran que no todos los productos son capaces de hacer esto. Con esta máquina, la perdida de la fuerza de apriete es medida, bajo el efecto de cambio del movimiento transversal de un componente fijado.
 

Máquina Junkers

 
En la máquina Junkers, un tornillo es apretado, junto con el producto a ser probado, hasta la precarga requerida. Después, a una cierta amplitud y frecuencia, una de las placas fijadas se mueve transversalmente a la unión del tornillo. Mientras tanto, la carga de apriete se mide continuamente. En gráfico G la fuerza de apriete se representa en el eje Y, y el número de movimientos (o el tiempo) en el eje X.
 
Un gráfico es trazado, mostrando en el eje X, el número de movimientos (o el tiempo) y en el eje Y, la fuerza de apriete.
 
Naturalmente, los productos que bajo determinadas condiciones pierden poca fuerza de apriete, son los mejores. En tales casos, quizás después de una pequeña caída, el gráfico tendrá una progresión horizontal, ver gráfico H.
 
Pero nunca se debe confiar ciegamente en los resultados obtenidos con la prueba Junkers.
 
Las condiciones de funcionamiento pueden ser tan específicas, que pruebas adicionales son necesarias para obtener un buen consejo para resolver el problema de bloqueo.
 
 
 
 
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.