text.skipToContent text.skipToNavigation

Centro de conocimientos especializados

      Calidad & Técnico
      Cadenas 3D Portal
      Información técnica

         Acero
         Acero inoxidable
         Tratamientos de superficie
         Aflojamiento y bloqueo

            Una buena fijación es la mitad del trabajo
            La interacción de fuerzas en una unión roscada
            ¿Porque las uniones roscadas se aflojan?
            Aflojamiento debido a la relajación o la deformación
            Auto aflojamiento
            Bloqueo de las uniones roscadas
            Conclusión

         Artículos de fijacción de pulgadas
         Anclaje
         Tablas de conversión

      Surtido

 Una buena fijación es la mitad del trabajo

¿Por qué uniones roscadas?

 
Si varios componentes tienen que ser montados, podemos elegir entre diversas técnicas, como soldar, usar un químico, y claro atornillar. Todas estas técnicas deben satisfacer ciertas expectativas, como transmitir cargas y fuerzas de forma confiable. Pero a menudo también hay requerimientos más específicos: una unión debe, por ejemplo, ser fácil de desmontar, puede tener que ser capaz de combinar diferentes tipos de materiales y ser capaz de unir materiales revestidos.
 
Uniones roscadas tienen sus ventajas:
• Son relativamente fáciles de calcular
• Pueden absorber fuerzas transversales y longitudinales
• Los productos roscados estandarizados están disponibles
• El montaje es rápido, generalmente sin necesidad de equipos complicados o instaladores altamente calificados
• Todos los tipos de metales y plásticos se pueden conectar entre sí
• Las uniones roscadas pueden desmontarse sin daños
 
Nos encontramos con uniones roscadas en todas partes… desde aplicaciones simples como sillas de oficina o utensilios de cocina, máquinas como compresores y motores, hasta estructuras de acero, por ejemplo, viaductos y edificios.
 
Uniones roscadas aflojándose
Pero, a pesar de estas ventajas, varios problemas pueden surgir con las uniones roscadas. No podemos olvidar que el fracaso de una unión puede tener grandes consecuencias. Si no se da suficiente cuidado al diseño o montaje, las uniones roscadas pueden romperse. Considere, por ejemplo, causas como sub-dimensionamiento, corrosión, mala calidad del producto, montaje incorrecto… pero también la unión roscada – aflojarse involuntariamente.
 
Los tornillos sueltos generalmente causan algún inconveniente y el daño es pronto reparado y olvidado. Pero los tornillos que se sueltan también pueden resultar en máquinas ya veces, procesos enteros de producción parados, defectos en vehículos y accidentes, a veces resultando en lesiones físicas.
¿Las consecuencias pueden ser desastrosas. Y si un tanque de gasolina en el chasis de un camión se suela o si los tornillos de las grúas pierden la fuerza de apriete para que ocurra una fractura por fatiga? Causas pequeñas pueden, por lo tanto, tener consecuencias considerables. No sólo el daño inmediato a través de las cosas que ceden, pero también el costo de reparación y mantenimiento, puede ser considerable.
 
La fuerza de apriete correcta en la unión roscada es de vital importancia!
¡El 80% de todas las fracturas de tornillos en máquinas o estructuras son causadas por fuerza de apriete insuficiente en la unión! Por veces, la fuerza de apriete aplicada durante el montaje es insuficiente, pero muchas veces después de algún tiempo la fuerza de tensión se pierde, parcial o totalmente. ¡El resultado de esto es que la carga dinámica se transmite directamente a los tornillos…la fractura es entonces sólo una cuestión de tiempo!
 
Una mayor comprensión de cómo funciona una unión roscada y un número de medidas concretas en la fase de proyecto o durante el montaje puede ayudar a evitar problemas.
Pero, para garantizar la confiabilidad operativa, a menudo necesitamos usar productos de bloqueo.
Una elección cuidadosa, basada en la teoría y en la práctica, es necesaria. Con esta newsletter queremos ayudarle a hacer esta elección.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.